欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

化学铣削-2

  • 2023.01.30 16:23:26
  • 米思米
  • 973

(2)根据蚀刻加工形态分类

 化学铣削中的蚀刻,主要采用浸渍法,但对于小工件也会采用喷涂法。这是因为喷涂法用于大型产品时,在设备方面会受到限制,难以实现加工的均匀性。使用的蚀刻剂与化学冲切(如之前讲座所述)相同。

 【图1】显示了化学铣削中的加工形态,可分为以下几类。

                                              化学铣削-2

 可分为(a)全面加工、(b)局部加工、(c)阶梯加工、(d)锥形加工几类。虚线表示加工前的截面,实线表示加工后的截面。

 全面加工相当于通过蚀刻统一减小外形尺寸或减轻总体重量,常应用于锻件和铸件。此时无需遮罩,所以作业很简单。

 局部加工等同于普通的机械铣削,但化学铣削可以在工件的同一表面上创建多级的独立暴露表面,并通过一次蚀刻同时加工它们。这种加工方式称为群铣或集团铣。

 阶梯加工(step milling)是指将一个部分蚀刻加工到给定深度后,取出材料,剥离另一部分上的遮蔽物,然后再次蚀刻,不断反复这一过程直到完成加工。阶梯加工的进行状况如【图2】所示。

化学铣削-2

 锥形加工是通过以恒定的慢速将材料逐渐浸入蚀刻液或从蚀刻液中逐渐拉出而实现。通过改变浸入以及拉出速度,不仅可以加工出直线锥度,还可以加工出带有弧度的锥形。在实际应用中,需要将这些加工方法组合使用,从而实现复杂形状加工。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities